FA418948
FA418948
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine V4.3 设备树CANOPEN设备显示异常红色问号怎么解决?
问题描述:
SoMachine V4.3 设备树CANOPEN设备显示异常红色问号怎么解决?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)
解决方法:
出现这种问题可以右键此设备,采用更新设备的方式将其正常识别出来,如下图:
首次发布日期:
2021/5/13
修订日期:
2021/5/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EcoStruxure™机器专家
探索更多
范围:
EcoStruxure™机器专家