Somachine V4.3里是否有上电初始化的系统位?
问题描述:
Somachine V4.3里上电初始化程序方法所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
函数“IsFirstMastColdCycle”和“IsFirstMastCycle”在启动后的第一个任务周期中是值为True。
例如,程序:
IF IsFirstMastColdCycle ()
a:= a + 1;
END_IF
IF IsFirstMastCycle ()
b:= b + 1;
END_IF
“a”的值在控制器第一次启动时值为1 (冷启动)。
“b”的值在每次控制器停止和启动时,都会增加1(热启动)。
是否有帮助?