问题描述:
EcoStruxure Machine Expert V1.2软件支持哪些windows版本?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
EcoStruxure Machine Expert V1.2支持win7 SP1专业版系统(64位),win8专业版(64位),win10(64位)系统,其中部分组件可以使用32位windows系统,具体如下:
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
EcoStruxure Machine Expert V1.2支持win7 SP1专业版系统(64位),win8专业版(64位),win10(64位)系统,其中部分组件可以使用32位windows系统,具体如下:
是否有帮助?