EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)机器专家软件能否将变量(不论是全局变量还是局部变量)直接导入到excel表格中?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)机器专家软件能否将变量(不论是全局变量还是局部变量)直接导入到excel表格中所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
目前不论是SoMachine软件还是ESME机器专家软件都无法将变量(不论是全局变量还是局部变量)直接导入到Excel中。但是可以先将变量导出成Txt文档,再通过Excel转换一下,只是转换的过程会复杂一点,具体参考如下过程:
1, 打开SoMachine软件,在GVL或者局部变量中,选择成以文本显示,如下图所示:

2, 选择这些变量,并复制(Ctrl+C)
3, 新建一个文本文档,将这些变量复制进去。

4, 新建一个excel文件,在数据菜单下选择“从文本/CSV”,导入刚刚的txt文本。

5, 在弹出的对话框的分隔符中选择“冒号”分隔符,然后点击右下角的“加载”。

6,这样变量就全部导入excel文档了。

是否有帮助?