我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert V1.2中M241做OPC UA通讯是否支持带地址的BOOL型变量?

问题描述:
Machine Expert V1.2中M241做OPC UA通讯是否支持带地址的BOOL型变量?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

经实测,Machine Expert V1.2、V1.1及SoMachine V4.3 SP2版本的软件目前均无法支持带地址的BOOL变量进行OPC UA通讯,软件中OPCUA符号表配置里面根本无法选择进行配置,不带地址的BOOL变量则可以正常选择配置,详见以下截图: