我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
somachine中是否有数组排序功能块?
问题描述:
somachine中是否有数组排序功能块?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

有,可以在库管理器中添加twido的库,库名称为twidoemulationsupport,里面有功能块名为TES.FC_SortArrdint和TES.FC_SortArrreal,分别可以为dint和real类型的数组排序,其中i_sortdirection引脚为排序方向,大于0则为正向排序,小于0则为反向排序,i_pdistartaddr引脚为数组的指针地址,i_bysize为需要为数组排序的元素个数,具体使用如下图: