我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
同时安装ESME和SoMachine后,库管理器中无法搜索,如何解决?
问题描述:
同时安装ESME和SoMachine后,库管理器中无法搜索,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

如果有遇到同时安装ESMESoMachine后库管理器中无法搜索的问题,具体见下:

可以在SoMachine或者ESME软件的菜单栏的“工具”中“选项”,在弹出的选型卡的“目录”中,点击“清除用户存储库”和“复位存储库位置”按钮,然后确定就可以使用库搜索功能了。需要注意的是这样会清除掉部分自定的库和DTM文件,之后需要如果用到需要手动添加。