我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在EcoStruxure Machine Expert程序中添加指令表(IL)编程语言?
问题描述:
在创建程序组织单元时候,编程语言选项中没有“指令表(IL)”可选,为什么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 默认没有激活指令表(IL)编程语言,需要手动激活,步骤是:工具——选项——FBD、LD 和 IL 编辑器——IL选项卡——使能IL——确定。