我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0002的原因及处理方法?
问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0002处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0002的消息、错误原因、解决方法如下:
弹出消息
‘<operator 1>’ or ‘<operator 2>’ expected instead of ‘<tag>’
错误原因
语法错误。
解决方法
确保语法正确。