我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert软件中创建的结构体变量,给它分配了地址后,如何查看它的内部各元素的地址?

问题描述:
Machine Expert软件中创建的结构体变量,给它分配了地址后,如何查看它的内部各元素的地址?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

程序在线之后,可以查看结构体变量中各元素自动分配的地址,如下图示例所示,定义结构体变量的地址为%ML10,它的各元素根据其变量类型自动分配地址。需要注意的是:BOOL型变量地址为一个字节,存储在该字节中的最低位,如第一个BOOL变量A1存储在%MX80.0中,第二个BOOL变量A2存储在%MX81.0中。