我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0001的原因及处理方法?

问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0001处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0001的消息、错误原因、解决方法如下:
弹出消息
Constant ‘<constant value>’ too large for type ‘<data type>’
错误原因
输入的常量过大,不适合给定数据类型,或者常量过大,不适合任一种可能的数据类型。
解决方法
使用较小的常量,或者为输入的常量使用合适的数据类型。