我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0003的原因及处理方法?

问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0003处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0003的消息、错误原因、解决方法如下:
弹出消息
‘<value>’ is not a valid bit number for ‘<variable>’
错误原因
试图访问某种数据类型的范围之外的位。
解决方法
执行位访问时,使用比变量数据类型中的位数小的位值。