问题描述:
SoMachine V4.3 和 Machine Expert V1.2中TIME类型变量的地址类型有什么区别?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
SoMachine V4.3 中TIME类型变量的地址类型为%ML*,而 Machine Expert V1.2中TIME类型变量的地址类型为%MD*. 但它们的实际最大值都是2^32-1,约(2^32-1)/1000/3600/24=49.7天。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
SoMachine V4.3 中TIME类型变量的地址类型为%ML*,而 Machine Expert V1.2中TIME类型变量的地址类型为%MD*. 但它们的实际最大值都是2^32-1,约(2^32-1)/1000/3600/24=49.7天。
是否有帮助?