我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M258扩展模块和I/O数的最大限制是多少?
问题描述:
M258扩展模块和I/O数的最大限制

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

M258扩展模块和I/O数的最大限制:

1)模块最大数量:总线允许添加本地IO和远程IO,最多可添加250个IO模块。

2)典型的TM5数字I/O需求:高达2400个I/O(包括本地和远程机架)。

3) M258逻辑控制器最多可连接200个模拟I/O或温度模块。

4)最大%IW/%QW数量:输入4096字节,输出4096字节。