我们今天能为您提供什么帮助?

M258更换RTC电池时是否需要断电?

问题描述:
M258更换RTC电池时是否需要断电和安装方法介绍

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

需要断开控制器所有电源。

M258的备用电池:类型 BBCV2,Renata型 CR2477M。

电池安装步骤如下:

1、拔下控制器的所有电源。

2、从控制器的电池座中滑出:

3、从电池座中取出电池:

4、按照电池上的极性标记,将新电池插入电池座:

5、将电池座放回控制器上,并确认闩锁锁定到位。

6、为 Modicon M258 Logic Controller 重新通电。

注意: 如果没有立即为 Modicon M258 Logic Controller 通电,则外部备用电池的使用寿命可能会显著缩短。

7、设置内部时钟。有关内部时钟的详细信息,请参阅 RTC 库