问题描述:
如何获取M218的电池剩余电量?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
有两种方法:
(1)可以使用功能块“GetBatteryLevel”;
(2)或者使用系统变量PLC_R.i_wBatteryStatus,
该系统变量可采用以下有效值:
- FFFF(十六进制)= 100% = 3.5 V
- 7FFF(十六进制)= 50% = 2.75 V
- 0000(十六进制)= 0% = 2 V
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
有两种方法:
(1)可以使用功能块“GetBatteryLevel”;
(2)或者使用系统变量PLC_R.i_wBatteryStatus,
该系统变量可采用以下有效值:
是否有帮助?