我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M218系列PLC的输入点的地址变量可以强制置为TRUE吗?
问题描述:
M218系列PLC的输入点的地址变量可以强制置为TRUE吗?

所属产品线:
Modicon M218

应用环境:
M218系列PLC的输入点的地址变量可以强制置为TRUE吗?

解决方法:

M218系列PLC的输入点的地址变量可以强制为TRUE,比如%IX0.0等,但是强制后对应的LED灯不会亮。