如何通过SoMachine软件提取M241的系统日志文件?
问题描述:
通过SoMachine软件提取M241的系统日志文件所属产品线:
Modicon M241解决方法:
有时候我们会遇到需要提取PLC日志文件的情况,这时候请按如下步骤操作:
1、先与M241联机

2、在文件窗口,点击右侧的刷新按钮,然后将syslog文件夹拷贝到电脑中的任意位置。

3、拷贝出来的Syslog文件夹中就包含了如下的一系列记录。

是否有帮助?


有时候我们会遇到需要提取PLC日志文件的情况,这时候请按如下步骤操作:



是否有帮助?