我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何获取M241 Modbus TCP IOScanner的扫描通道的运行状态?
问题描述:
如何获取M241 Modbus TCP IOScanner的扫描通道的运行状态?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

想要获取M241 Modbus TCP IOScanner的扫描通道的运行状态,可以使用Modbus TCP IOScanner库中的功能块IOS_GETHEALTH来读取特定通道的运行状况位值。指令输出ISO_GETHEALTH的值为0代表通道I/O值未更新,值为1代表通道I/O值已更新。

需要注意的是,调用此指令前需要添加Modbus TCP IOScanner库,在工具树,添加库中添加,见下图: