我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine平台下PLC是否支持CAN 2.0B?
问题描述:
Somachine平台下PLC是否支持CAN 2.0B。

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

施耐德PLCCANopen通讯协议都是基于CAN 2.0A 的。CAN 2.0A和CAN 2.0B区别如下,CAN2.0A CAN协议的PART A部分,此部分定义了11bit的标识区 。CAN2.0B 是CAN协议的扩展部分,也叫PART B,定义了29bit的标识区,其它部分与CAN2.0A一样。