FA419002
FA419002
我们今天能为您提供什么帮助?
M241和M251控制器可以发送电子邮件吗?
问题描述:
M241和M251控制器可以发送电子邮件吗?
所属产品线:
Modicon M241
解决方法:
从SoMachine V4.2开始,有一个电子邮件处理库EMailHanding库
,允许M241和M251发送电子邮件。
首次发布日期:
2021/5/13
修订日期:
2021/5/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M241
探索更多
范围:
Modicon M241