我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM3BCEIP模块上的旋转开关的作用是什么?
问题描述:
TM3BCEIP模块上的旋转开关的作用是什么?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3BCEIP总线耦合器前面板上的两个旋转开关用来定义 IP 地址的分配方式。旋转开关的缺省值为:TENSx为0位置,  ONESy为AUTO位置,如下图:

旋钮开关的位置决定了它的IP分配方式,如下表所示:

注意:

1. 可以使用 Web 服务器设置其 IP 地址,此时需将旋转开关ONESy设置为 AUTO 位置,其默认IP为10.10.x.x

2. 修改旋转开关的位置后需要将总线耦合器模块重新上电才会生效。

3. 如果您在运行模式下更改了旋转开关的位置,则 MS 红灯闪烁。