我们今天能为您提供什么帮助?

Somachine通过连接模式 → 通过 NAT 设置 IP 地址(远程 TCP),怎样设置?

问题描述:
Somachine通过连接模式 → 通过 NAT 设置 IP 地址(远程 TCP),怎样设置

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

如果从连接模式列表中选择了选项通过 NAT 设置 IP 地址(远程 TCP)(NAT = 网络地址转换),则可指定位于网络中 NAT 路由器后的控制器的地址。输入控制器的 IP 地址,以及 NAT 路由器的 IP 地址或主机名和端口。

示例:NAT 地址/端口:10.128.154.206/1217目标 IP 地址:192.168.1.55

注意: 输入有效的 IP 地址(格式为 <Number>.<Number>.<Number>.<Number>)或有效主机名,用作 NAT 地址。 输入要使用的 NAT 路由器端口。否则将使用默认 SoMachine 网关端口 1217。 输入有效的 IP 地址(格式为 <Number>.<Number>.<Number>.<Number>),作为目标 IP 地址。

您输入的信息将被解释为使用 TCP 块驱动程序创建远程 TCP 桥的 URL,然后通过用给定的节点名称扫描本地网关上的控制器来进行连接。在节点名称(例如 MyController (10.128.154.207))中搜索 IP 地址,或者通过在网关每个扫描的设备上调用服务来搜索。

注意: NAT 路由器可位于目标控制器本身上。可用它来创建控制器的 TCP 桥。