我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM241CE24R配置TM3BCEIP模块,本体自带输入地址为%IW0和%IB1,但是为什么在BCEIP模块上添加的模块起始地址是从%iw7,而不是从%iw2开始?
问题描述:
TM241CE24R配置TM3BCEIP模块,本体自带输入地址为%IW0和%IB1,但是为什么在BCEIP模块上添加的模块起始地址是从%iw7,而不是从%iw2开始?

所属产品线:
Modicon M241; Modicon TM3扩展模块

解决方法:

因为在添加工业以太网管理器时,IOSCANNER的IO映射中,诊断字会占用1个字,健康位会占用4个字,将%iw2到%iw6占用了。