M241或M251是否支持快速设备更换(FDR服务器)?
问题描述:
M241或M251是否支持快速设备更换(FDR服务器)?所属产品线:
Modicon M241; Modicon M251解决方法:
M241中仅限TM241CE• 的 Ethernet_1 端口上使用此功能;M251中仅限TM251MESE 的Ethernet_2 端口上使用此功能。 均需要在对应的端口下添加“工业以太网管理器”。
是否有帮助?




M241中仅限TM241CE• 的 Ethernet_1 端口上使用此功能;M251中仅限TM251MESE 的Ethernet_2 端口上使用此功能。 均需要在对应的端口下添加“工业以太网管理器”。
是否有帮助?