我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM241的端子是否可以单独购买,型号是什么?
问题描述:
TM241的端子是否可以单独购买,型号是什么?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

可以单独购买,一共分为2个型号,一个为电源端子,型号为TMAT2PSET,另一个为IO模块端子,型号为TMAT4CSET,一共包括1个串口(SL2)端子,6个IO端子和一个CANOPEN端子。