我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241 串口配置成 modbus_IOscanner 通讯,触发器配置成 Rising edge使用时,如何设置读写数据的采用周期?
问题描述:
M241 串口配置成 modbus_IOscanner 通讯,触发器配置成 Rising edge使用时,如何设置读写数据的采用周期?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

如图1:M241 串口配置成 modbus_IOscanner 通讯,触发器配置成 Rising edge使用

图1

配置完成后,在Modbus Master I/O映射中可以自动生成一个bit类型的变量,如图2中的%QX3.0:

图2

把%QX3.0置1一次,数据就会相应的读写一次,用户可以自定义一个时间周期来触发(比如使用blink功能块)。