我们今天能为您提供什么帮助?

TM251MESE用以太网端口2做modbus tcp通讯,调用addm功能块,addr对应的通讯端口号该如何填写呢?

问题描述:
TM251MESE有两个以太网端口,用以太网端口2做modbus tcp通讯,调用addm功能块,addr对应的通讯端口号该如何填写

所属产品线:
Modicon M251

解决方法:

TM251MESE两个嵌入式以太网通讯端口号(LinkNumber)都是3.