TM251MESE做Modbus TCP IO扫描配置时,通道数量是否有限制?
问题描述:
TM251MESE做Modbus TCP IO扫描设备数量限制所属产品线:
Modicon M251解决方法:
TM251MESE Modbus TCP IO扫描的限制:
最大64个通道
每个通道都有以下限制:
-读/写保存寄存器的最大长度是125个读字和121个写字
-读保持寄存器的最大长度是125个字
-对于写多个寄存器的最大长度是123个字
是否有帮助?


TM251MESE Modbus TCP IO扫描的限制:
最大64个通道
每个通道都有以下限制:
-读/写保存寄存器的最大长度是125个读字和121个写字
-读保持寄存器的最大长度是125个字
-对于写多个寄存器的最大长度是123个字
是否有帮助?