我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM251MESC的Canopen接口可以带多少个从站?
问题描述:
TM251MESC的Canopen接口可以带多少个从站

所属产品线:
Modicon M251

解决方法:

TM251MESC控制器有一个内置CANopen主站通信端口。
通信速度可配置为20 Kbps与1 Mbps之间。
支持多达63个从站,252 TPDO和252 RPDO的通信。