我们今天能为您提供什么帮助?

M262 Logic/Motion Controller 以太网通讯端口 RJ45 连接器上的状态 LED代表什么含义?

问题描述:
M262 Logic/Motion Controller 以太网通讯端口 RJ45 连接器上的状态 LED代表的含义

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

下图显示M262 Logic/Motion Controller 以太网通讯端口  RJ45 连接器上的LED状态及含义 :