m262如何解决USB和以太网接口之间的IP地址冲突?
问题描述:
m262如何解决USB和以太网接口之间的IP地址冲突?所属产品线:
Modicon M262解决方法:
默认情况下,Modicon M262控制器的USB端口的IP地址为192.168.200.1:在某些客户使用情况下,此IP地址与现有网络配置冲突。从EcoStruxure Machine Expert V1.2和Modicon M262控制器的固件版本V5.0.4.7,可以通过后配置文件修改地址来更改USB端口的IP地址。后期配置文件(Machine.cfg)包括2个新参数,允许用户修改USB端口的IP地址:可以通过菜单“构建”从EcoStruxure Machine Expert访问后期配置:可以脱机生成或在线编辑。该文件将位于控制器内的\ Cfg文件夹中。
注意:•重新启动控制器后,将应用新的IP地址。 •如果用户为USB端口设置的IP地址与Modicon M262控制器的以太网接口之一处于同一IP地址范围内,则该以太网接口将从其默认IP地址开始。更改USB端口的IP地址后,用户必须修改PC接口(SE RNDIS PSX M262连接)的IP地址,以使其位于同一子网中。注意:如果断开或重启Modicon M262控制器,PC接口可能会丢失您设置的IP地址,并使用默认的IP地址(192.168.200.2)。
是否有帮助?