我们今天能为您提供什么帮助?

Modicon M262 Logic/Motion Controller的SD卡TMASD1是否可以设置写入保护?

问题描述:
Modicon M262 Logic/Motion Controller的SD卡TMASD1设置写入保护

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

可以设置写入保护,设置控制卡舌,可以防止对 SD 卡进行写入操作。将卡舌向上推(如下右侧的示例所示),即可解锁并对 SD 进行写操作。