我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M262 逻辑/运动控制器能够与那些系列扩展模块结合使用?
问题描述:
Modicon M262 逻辑/运动控制器能够与那些系列扩展模块结合使用

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

Modicon M262逻辑/运动控制器能够与Modicon TM3、Modicon TM5和Modicon TM7产品结合使用。
可实现:
数量更多的I/O:在本地和远程I/O配置中利用Modicon TM3扩展模块产品
通信网络上的扩展I/O:利用Modicon TM3优化基于以太网的分布式I/O从站-利用基于以太网或Sercos III的Modicon TM5和Modicon TM7的高性能分布式I/O从站