我们今天能为您提供什么帮助?

Modicon M262 逻辑/运动控制器同一个以太网口可以同时走modbus tcp协议和Ethernet ip协议吗?

问题描述:
Modicon M262 逻辑/运动控制器同一个以太网口可以同时走modbus tcp协议和Ethernet ip协议

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

同一个以太网口可以同时走modbus tcp协议和Ethernet ip协议。