我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M262如何添加TM5以太网总线接口模块?
问题描述:
M262如何添加TM5以太网总线接口模块?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

Machine Expert 软件设备树MyController(TM262L20MESE8T)-Ethernet_2下面添加“EtherNet_IP_Scanner(EtherNet/IP Scanner)”,然后就可以选择"TM5NEIP1(TM5BC EthernetIP TM5NEIP1)",在此节点下面就能继续添加TM5切片式IO模块了。