我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M262 逻辑/运动控制器支持什么格式的SD卡?
问题描述:
Modicon M262 逻辑/运动控制器支持的SD卡格式

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

M262 Logic/Motion Controller 无法识别 NTFS 格式的 SD 卡。在计算机上使用 FAT 或 FAT32 格式化 SD 卡。