我们今天能为您提供什么帮助?

Modicon M262 逻辑/运动控制器机身上的启动/停止拨码开关打到STOP的位置,在Machine Expert软件中还可以启动PLC吗?

问题描述:
Modicon M262 逻辑/运动控制器机身上的启动/停止拨码开关打到STOP的位置,启动PLC

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

PLC的硬件拨码开关的优先级要高于软件启停的优先级,所以必须要把硬件的开关设置到"RUN"的位置,才可以在软件里面控制PLC的启停。