我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M262 逻辑/运动控制器报警继电器的端子块型号和用于执行器电源的接线?
问题描述:
Modicon M262 逻辑/运动控制器报警继电器的端子块型号和用于执行器电源的接线

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

通过 M262 Logic/Motion Controller 正面的 5.08 毫米可插拔螺钉端子块进行接线。

端子块型号:TMA262SET8S

将电报警继电器用于执行器电源接线如下图所示:

如果您的系统包含多个机架中安装的 M262 Logic/Motion Controller,在串联的所有控制器中设置报警继电器触点(AL0、AL1、AL2 等),具体如下图所示: