我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在未配置TM262*的情况下,TMSES4自动获取缺省IP地址是多少?
问题描述:
在未配置TM262*的情况下,TMSES4自动获取缺省IP地址是多少

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

在未配置 TM262• 的情况下,TMSES4 会启动并自动获取缺省 IP 地址:
10.12.x.z(对于第一个模块)
10.13.x.z(对于第二个模块)
10.14.x.z(对于第三个模块)
x 表示接口 MAC 地址的第 5 个字节,y 或 z 表示此地址的第 6 个字节。比如,对于 MAC 地址 00:80:F4:4E:02:5D,IP 地址将为 10.12.2.93
注意: 这个 IP 地址不得位于同一个 IP 网络内。
TMSES4 端口的 MAC 地址可从放在控制器左侧的标签上获得。