问题描述:
TM5SAI4LT,更改上下限后4-20ma对应0-20000后,电流达到14ma时,实际值就到达20000了,再增加电流,值保持在20000?所属产品线:
Modicon TM5扩展模块解决方法:
TM5的SAI模块,默认-10到+10对应的-32767到32768;0-20ma/4-20ma对应0-32768,无法通过更改上下限的方式修改,只能通过lin_trafo功能块改变电压或电流对应工程限值。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
TM5的SAI模块,默认-10到+10对应的-32767到32768;0-20ma/4-20ma对应0-32768,无法通过更改上下限的方式修改,只能通过lin_trafo功能块改变电压或电流对应工程限值。
是否有帮助?