我们今天能为您提供什么帮助?

LMC078带LXM32S伺服,使用MC_POWER,如何断使能?

问题描述:
LMC078带LXM32S伺服,使用MC_POWER,如何断使能?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

MC_POWER有三个引脚,如图:

其中使能时,enable,bregulatoron和bdrivestart均需置true,如需断使能,在保证保证轴无错误的情况下,将enable,brivestart置true的同时,将bregulatoron置为false。