我们今天能为您提供什么帮助?

LMC078中sercos总线一共有多少种状态,各种状态均代表什么含义?

问题描述:
LMC078中sercos总线一共有多少种状态,各种状态均代表什么含义?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

一共有13种sercos总线状态,分别对应的含义如下表:

含义
0 配置和启动
1 正常运行,sercos阶段1
2 正常运行,serocs阶段2
3 正常运行,sercos阶段3
4 正常运行,sercos阶段4
5 正在进行固件下载
6 保留
7 正在进行总线扫描
8 正在进行sercos重新初始化
10 只会在系统启动过程中短暂发生
11 在运行阶段已洁厕到serocs错误
12 不适用(对于光连接)
13 不适用(对于光连接)

只有在sercos状态等于4的状态下,才能使用PLCOPEN功能块