我们今天能为您提供什么帮助?

LMC058 CPU上面Eth LA、Eth ST 和 Eth NS指示灯分别代表什么意思?

问题描述:
LMC058 CPU上面Eth LA、Eth ST 和 Eth NS指示灯分别代表什么意思

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

Eth LA、Eth ST 和 Eth NS指示灯分别只有两种状态:

Eth LA  以太网活动  绿色/黄色

Eth ST  以太网状态  绿色/红色

Eth NS  以太网网络状态  绿色/红色

具体灯色状态请参考下图: