SOMACHINE中的CNC代码编译方式分为哪几种,如何使用?
问题描述:
SOMACHINE中的CNC代码编译方式分为哪几种,如何使用?所属产品线:
LMC058 & LMC078解决方法:
CNC编译模式在somachine中分为3中,SMC_OutQueue,SMC_CNC_REF和File三种。
SMC_OutQueue:默认格式,插补功能块MC_Interpolator能接受的数据流格式,可以直接执行。
SMC_CNC_REF:该格式是将用户G-Code程序读入内存后的文本数据串,其中可以包含由变量代表的目标位置,需要解码才能成为OutQueue模式后才能被MC_Interpolator功能块执行。
文件类的编译模式:需先转换为SMC_CNC_REF模式,再转换为SMC_OutQueue模式才能被执行。
是否有帮助?