我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058中,CNC的实现方式有哪几种?
问题描述:
LMC058中,CNC的实现方式有哪几种?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

SOMACHINE4.3中使用LMC058实现CNC有两种方式,TABLE和DIN66025。

TABLE为表格形式,可以在表格中配置运动类型,模式,速度,加速度,平滑等。

DIN66025则是通过G代码的形式编写CNC程序。