我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ACE949-2模块中RC端子上的插针有什么用?
问题描述:
ACE949-2模块中RC和×RC有什么用?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 60 系列; Sepam 80 系列

解决方法:

用于 RS 485 网络终端电阻匹配的跳线,可被设定为 :

  • RC,如果模块不在 RS 485 网络的末端 (缺省位置)
  • ×Rc, 如果模块在 RS 485 网络的末端