我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Sepam20、Sepam40系列保护装置开入量电源电压范围是多少?
问题描述:
Sepam20、Sepam40系列保护装置开入量电源电压范围是多少?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列

解决方法:

Sepam20、Sepam40系列保护装置可通过添加MES114模块进行扩展,该模块带有10个输入和4个继电器输出,MES114模块有三种可用于不同的输入电源电压范围。

  • MES114,10个输入,电压从直流24V至250V
  • MES114E,10个输入,电压为110V至125V,交流或直流
  • MES114F,10个输入,电压为220V至250V,交流或直流