我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Sepam60、Sepam80系列保护装置开入量电源电压范围是多少?
问题描述:
Sepam60、Sepam80系列保护装置开入量电源电压范围是多少?

所属产品线:
Sepam 60 系列; Sepam 80 系列

解决方法:

Sepam60、Sepam80系列保护装置可通过添加MES120模块进行扩展,该模块带有14个输入和6个继电器输出,MES120模块有三种可用于不同的输入电源电压范围,具有不同的开关阈值。

  • MES120,14个输入,直流24V至250V,典型开关阈值为直流14V
  • MES120G,14个输入,直流220V至250V,典型开关阈值为直流155V
  • MES120H,14个输入,直流110V值125V,典型开关阈值为直流82V