我们今天能为您提供什么帮助?

为什么用U盘下载程序到触摸屏HMIGXU5512后断电再上电触摸屏恢复出厂设置了?

问题描述:
为什么用U盘下载程序到HMIGXU5512后断电再上电触摸屏恢复出厂设置了?程序丢失?

所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

原因是用U盘下载HMIGXU5512时,Target1-属性-数据定位-用户应用程序,选择了可选驱动器,造成U盘下载程序后HMIGXU5512断电再上电,程序就丢失了,HMIGXU5512恢复出厂设置了。